This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:在绝对最大额定条件下的最大时间/周期

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309198/sn65hvd888-max-time-periods-for-absolute-maximum-rated-conditions

器件型号:SN65HVD888

团队成员

我们想与您确认、如果 A 和 B 上的电压约为18V、那么在这种情况下 SN65HVD888能够承受多长时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    /-18V 额定值是直流故障电平-因此假设没有违反其他限制值、故障可以无限期地持续下去。 话虽如此、在建议的工作条件之外、器件可能无法按预期工作-因此我们不能保证您只能在+/-18V 电平输入下正常通信、以免损坏器件。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Parker~