This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450的 ESD TVS 选择

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306871/thvd1450-esd-tvs-selection-for-thvd1450

器件型号:THVD1450

尊敬的 TI 专家:

    我想使用  THVD1450 以20Mbps 的速率进行 RS485通信。 现在我想为 A/B Z/Y 总线线路选择一个 TVS。

    在数据表中、我发现共模范围是 ±15V。

    1 μ s、、"反向关断电压= 15V"是否适合  THVD1450?

    2、关于 TVS 的负载电容、我应该注意到什么?

    期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aiden-Kai,

    我们感谢您在假期期间的耐心等待。 我们的一位专家将在下周我们从缺勤状态回来时为您提供帮助。

    新年快乐!

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden-Kai:

    因此、对于 TVS 选择、需要查看 A/B 输入引脚的绝对最大额定值(对于此器件、为+/-18V)。 因此、在故障条件下、二极管的钳位电压不得高于18V 或低于-18V;钳位电压将取决于二极管和预期的最坏故障情况。  

    对于一般的1kV 浪涌保护、我们有一个基本建议:

    请注意、此处显示的是一个未端接节点-但总线的两个终端节点都应具有 A 和 B 之间的终端(120欧姆或更大)。

    对于1kV 浪涌、元件为:

      

    电阻器  必须不受脉冲影响 。  

    这种保护在高达1kV 时仍然有效-但能让您大致了解保护效果。

    对于您直接提出的问题:

    1.共模范围是+/-15V -因此 THVD1450可以在该输入电压范围内正常工作。 为了不限制 THVD1450的工作范围、通常选择工作电压为15V 的二极管。 不过-此处的主要问题是、在15V 和最大18V 额定值之间只有3V -一般来说、在许多故障情况下、15V 二极管的钳位电压将大于18V。 因此、如果需要添加外部 TVS、可能需要限制 THVD1450的工作范围、因为您可能需要选择工作电压较低的器件(例如12V) 因此、了解您需要多大的共模范围非常重要、这样您就可以为应用选择合适的二极管。  

    2.一般而言、较低的电容更好-但 RS 至485器件可以驱动大量电容、并且布线通常比 TVS 糟糕。 因此、一般来说它不那么重要、但较大的值会限制最大总线长度和/或最大数据速率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

      感谢您的信息。 答案 真的很有好处。 我认为它完全 解决了我的问题。