This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:复位释放后的运行

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307875/dp83826i-operation-after-reset-release

器件型号:DP83826I

当 RST_N 引脚从 L 变为 H 时、引脚13、16和18在35mS 后从 H 变为 L。
这是正确的行为吗?
您能想到什么?
为方便参考、我将为您提供电路图以及 RST_N 引脚和16引脚的波形。

          

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    在第7节 "引脚配置和功能(BASIC 模式)"中、我们可以看到引脚的默认状态。 我们可以看到引脚13和16在复位期间为 PU、因此在复位引脚拉低时处于高电平。 但是、引脚16应该是 PD。 在您探测这些引脚时、MAC 是否发送了任何数据?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    在基本模式下使用。
    由于 Strap 配置2被设置为上拉(自动协商使能)、因此即使16引脚(Strap 配置0)设置被设置为上拉(半双工)、我认为它也将无效。 为什么有必要把它变成一个下拉电阻器?
    MAC 侧的程序为空、因此没有发送任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    很抱歉, 我之前的答复中有一个拼写错误。 我想说、 在复位期间引脚18 (而非引脚16)应该为 PD。 引脚13和16的行为符合预期。

    因此是否存在任何功能问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我担心18引脚(strap10)设置。
    用于基本模式+ RMII 从模式。
    因此、引脚18 (strap10)通过外部电阻器上拉。
    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    在基本模式下、引脚18 (自举10)应保持为"0"、保持默认值。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我不确定。
    当我想使用 RMII 从模式时、是否应该使用外部上拉电阻器将 Strap 配置为"1"?

    我认为下面是正确的。
    串3 = 0
    Strap 配置4=1
    串10 = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    您完全正确、抱歉、是我的错。  

    Strap3=0
    Strap 配置4=1
    strap10=1

    这是针对 RMII 从器件的正确配置。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了。 非常感谢。