This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:关于 SN65HVD3082E 损坏原因

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305544/sn65hvd3082e-regarding-the-cause-of-damage-to-sn65hvd3082e

器件型号:SN65HVD3082E

尊敬的驱动程序开发人员:

如果 A 侧的 RS485驱动器在 VCC 和 B 之间短路(或在 GND 和 A 之间短路)、而 B 侧正常运行、如果 A 侧和 B 侧之间开始通信、A 侧驱动器是否可能会损坏?

此状态是在功能表中未找到的组合(输出= A、B 和"H"或同时为"L")。

我最近制造的一款器件已使用7年、符合 MSL 1级(无限制)标准。
是否可能因未烘烤而损坏?e2e.ti.com/.../SN65LVD3082ED_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanori:

    因此、驱动器输出符合 RS 至485标准、这意味着输出短路(A 或 B 短接到-7V 至12V 的输出电压)将限制为不超过-250mA。 在短路情况下、驱动器的输出端具有电流限制。  

    如果短路电流产生的自发热导致内部芯片损坏、则可能因短路而导致损坏。 此器件的最高结温为150C、采用的"D"封装的典型热环境阻抗为116.7 C/W -因此在短时间内可能会消耗大量功率、从而导致自发热问题。  

    在失败的测试期间、环境温度是多少?  

    您是否具有与发生故障的器件相同的批次中的另一个器件? 我想问,因为我想看到顶部标记的图片(我真的看不到你所连接的故障设备上的标记很好,因为烧伤是相当糟糕的). 这样、我就可以在系统中追溯该器件、以检查其是否合法。  

    请告诉我、以便我可以更深入地探讨这个问题-但实际上、在短路期间、器件裸片自发热可能会导致故障。 但我想验证测试条件、并能够跟踪器件的批次代码以检查其合法性。 如果器件合法、则我们可能需要考虑添加散热器或其他热性能改进技术、以防止出现灼伤损坏。  

    此致!

    帕克·道德森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在了解由于自发热而对内部裸片造成的破坏。

    在失败的测试期间、环境温度是多少?
    →20 -25℃ 环境。

    您是否具有与发生故障的器件相同的批次中的另一个器件?
    →第一份附加文件 B 侧使用的设备是单独的装置,并配备相同的批次。

    我想问,因为我想看到顶部标记的图片(我真的看不到你所连接的故障设备上的标记很好,因为烧伤是相当糟糕的).
    →第三行似乎印有 A904.不是很清楚,但我会附上一张照片.
    e2e.ti.com/.../SN65HVD3082E-marking-photo.pdf
    如果器件合法、则我们可能需要考虑添加散热器或其他热性能改进技术、以防止出现灼伤损坏。
    →解释是不够的。
    它已经投入生产多年、没有任何问题、最近一个因制造后的沟通检查而受损、因此我咨询了技术意见。

    →该设备是通过授权路线购买的、我们过去制造过很多此设备。
    我们怀疑制造缺陷、因此我们检查了如果引脚7和8之间有焊球、器件是否会发生故障。


    我还有一个问题、这批次是否与 RoHS10兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanori:

    我很抱歉耽误了我的时间——我是在假日季/新年外出的。  

    我无法跟踪系统中的单元-因此下一个最佳步骤是查看此链接: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 、因为我无法为这些类型的问题做任何其他事情、所以这是帮助您解决这种情况的最佳选择。  

    此致!

    帕克·道德森