This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232适用于基于 AIS140标准的 RS232接口、适用于数据日志的外部用例

Guru**** 2837200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306576/max232-for-ais140-standard-based-rs232-interfacing-for-external-use-case-of-data-log

请根据这些参数建议我  

1)  冲击测试: 是9000-part 7–2006。 严重级别= 15g、冲击持续时间= 11ms、冲击类型=半正弦、冲击总数= 9 (每个轴3次)

 
 
2) 振动测试 : IS 9000-part 8–1981。 安装在适当支架上的试验试样必须牢固地固定在一台适当的振动机器上,以产生简单的谐波功能(总振幅1.5毫米)。 并应以连续变化的频率在1分钟的扫描周期内,在10-55-10 Hz 的频率范围内受到振动。 在光的3个主要轴的每个方向上施加振动的时间应不少于1小时。
 
 
3) 自由落体 : IS 9000(第七部分/第四部分)自由落体500毫米。
 
 
4) 温度 测试 -   

热量-为: 9000 (第3/Sec 5部分)设备应承受  70 ± 2°C 的温度   16 小时。

冷- IS 9000 (第 2/Sec 4 - 1977部分)。   被 测器件 应  经受 –10± 2°C 温度2小时。

5) 潮湿热试验 -试验设备应按照9000标准进行试验(第5/Sec 2-1981部分)。 测试在+25°至+55°C 的环境下进行、湿度为95%。 器件应在关闭状态下运行六个周期(每个测试周期为24 h)。 在‘、第4和第6周期开始时,应以"开启条件"功率进行功能测试。

 

6)盐雾试验 -设备应按照10250中的第4.8条进行96小时试验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendra、

    请原谅我们的团队在假期中为您提供所需信息而工作的延误。 我们希望能在假期后的下一周为您提供帮助。

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendra、

    我们没有指定遵守该标准-因此我们没有数据、我们也不会收集这些数据、因为绝大多数 RS -232应用都不需要这一点。  

    此致!

    帕克·道德森