This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212的问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308636/tmuxhs4212-questions-of-tmuxhs4212

器件型号:TMUXHS4212

尊敬的团队:

您能告诉我们开关 tmuxhs4212是哪种类型吗?

(例如:机械、MOSFET、photoMOS)

非常感谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy:

    TMUXHS4212是 MOSFET 多路复用器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的大力支持。

    BTW 我想知道、

    TMUXHS4212的机制是否与以下相同、

    您能提出建议吗?

    谢谢!

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    该多路复用器使用 MOSFET 选择连接到输出的通道。 我不知道它包含任何光接收元素、因此我认为实施方式有所不同。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩