This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032AQML-SP:-MLS 制造流程(DS90LV032AW-MLS (

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV032AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308040/ds90lv032aqml-sp--mls-manufacturing-flow-ds90lv032aw-mls

器件型号:DS90LV032AQML-SP

您好

 作为 DS90LV032AQML-SP、未达到完整的 QML V 标准、但根据 MLS TI 流程作为 DS90LV032AW-MLS 制造

您是否高兴地分享-MLS 制造流程?

此组件是否有任何定期的 QCI/认证?

谢谢。此致、

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    请原谅我们在假期期间的延误。 我们的专家将在下周晚些时候与您联系。

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!  

    "MLS"表示此器件 经过航天级处理、但不在国防后勤局的实际 SMD 上。 在这种情况下、 DS90LV032AW-MLS 遵循 MIL-PRF-38535组 A、B、C 和 D (该器件不是 RHA、因此没有 E 组测试)。  

    也为该器件提供了 QCI/PCR 数据。  

    谢谢!   

    香农·利平科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shannon

    非常感谢他们提供的信息

    您能不能很乐意分享包含/详细介绍-MLS 制造流程的 TI 文档?

    提前感谢您的帮助

    谨致问候

    M·帕迪亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:  

    'MLS'器件完全遵循 MIL-PRF-38535规范。 这些器件完全遵循 MIL-PRF-38535的 QML-V 流程、但由于 一些技术原因、不能置于 SMD 上。 在  DS90LV032AW-MLS 的这一特殊情况中、晶圆制造厂是 TSMC、该公司的 QML 产品国防后勤局将其不符合 MIL-PRF-38535标准。 除了需要注意的是 该晶圆制造厂未通过 DLA 认证外、该器件完全遵循38535标准。 我没有任何 TI 官方文档、但希望这些文档能提供帮助。  

    谢谢!  

    香农·利平科特