This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:LED 电流

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299293/dp83826e-led-current

器件型号:DP83826E

驱动 LED 时、引脚29和30的最大拉电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bains、您好!

    您能否更具体地说明您要寻找的拉电流? 这取决于系统中实施的 VDDIO 电压。 VOH 与电流的关系图对您而言是否是有用的信息?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDIO = 3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bains、您好!

    我想问一下您需要此数据的应用是什么。 它应该在2mA 周围。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于驱动 RJ45 LED。  2mA 还不够。  3.5mA 的 LED 非常暗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bains、您好!

    明白了、当我们测试3.3V 时、2mA 只是正常运行。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这一问题上是否取得了进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bains、您好!

    目前、产品线不在办公室、我们仍在等待他们的回复。 我确实与团队内部进行了核实、他们说 LED 引脚可以支持3.5mA。 我还在等待产品线确认、以便获取更详细的数据。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bains、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我们的 PHY 可支持 LED 引脚一直到6mA。

    --

    此致、

    林希尔曼