This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:我的上一个问题有什么答案吗?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309350/dp83869hm-any-answers-to-my-previous-question

器件型号:DP83869HM

亲爱的 林克曼:

您是否获得了有关我的问题的任何内部反馈?

(仍然)期待任何解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JW:

    很抱歉这么晚才回复。 我在内部咨询团队、他们没有 CLK 与 RGMII 接口的数据布线之间60mil 长度匹配的详细计算。 他们提到、这是我们建议客户在布局上使用的一般经验法则。 不过、您认为 RGMII 建立时间和保持时间是我们关心的主要因素、这一点是正确的。

    我们在 PHY 内部具有寄存器、可调节 RGMII 接口的 CLK 和数据线路之间的设置时间和保持时间。  我们要求客户进行更精确长度匹配的主要原因是、我们希望通过寄存器为客户提供更精确的延迟。  

    希望这可以回答您的问题。  

    --

    此致、

    林希尔曼