This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:I2C 接口在-40°C 时停止工作

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308623/lmh1219-i2c-interface-stops-working-at--40c

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1226

您好!

我在系统中使用多个 LMH1219和 LMH1216。 当系统处于-40°C 的温度环境中时、所有这些引脚都停止工作。 您能帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aristo:

    希望您做得好。 -40C 是 LMH1219和 LMH1226温度范围的下限、因此器件应工作。 我有一些后续问题要问您的系统、看看我是否能提供帮助。

    首先、您是指 LMH1226吗? LMH1216 不是 TI 产品。

    温度是否曾降至–40°C 以下? 如果发生这种情况、则无法保证器件能够正常工作。

    系统的其他部件是否在-40°C 的温度条件下运行? 故障是否来自系统中不能保证该温度的其他部分?

    您是否曾尝试过提高温度以查看是否允许器件工作?

    建议让 LMH 器件的温度应尽可能保持在工作温度范围内、以便可能出现的温度波动不会导致系统故障。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的答复。

    是的,我的道歉。 我指的是 LMH 1226。  

    从我们收集的数据来看、芯片经历的温度一直都没有低于-40°C。  

    系统中的所有部件都应在-40°C 下运行。 这是我目前正在调查的问题。  

    我们在+20C 时开启系统、让系统在温度降至-40C 时继续运行。 系统在-40°C 下会发出10分钟的蜂鸣声、然后温度恢复到+20°C。 系统最初运行正常、但在温度处于-40°C 时出现故障。 当温度恢复到+20C 时、故障消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aristo:

    还有几个问题:

    当温度达到-40C 时、器件是否会正确发生故障、或者发生故障是否需要几分钟的时间?

    对于该故障、器件是否继续工作但无法通过 I2C 与之通信、还是器件关闭并完全出现故障?

    您可以提供的任何其他信息也将对您有所帮助。  

    尝试找到器件发生故障的温度。 如果将温度设置为-39°C、是否存在故障?

    此致、

    尼克