This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:在 EVM 设计中通过单个 EEPROM 对两个重定时器进行编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PT801X16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309000/ds160pt801x16evm-single-eeprom-used-to-program-two-retimer-in-evm-design

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

您好!

我正在项目中使用两个 DS160PT801ACBT PCIe gen4重定时器、一个用于1x8应用、另一个用于2x1应用。 我对它有几个问题-

在 EVM 中、您使用单个 EEPROM 对重定时器进行编程。 它是否在多主机模式下工作、以使用单个 EEPROM 对两个重定时器进行编程?

2.我们是否确实需要 EEPROM 对其进行编程,或者我们可以通过 SOC 或 MCU SMBus 或 I2C

用于2x1应用的3第二个重定时器将在2x4分叉模式下使用、然后我需要连接 Lane0 (PET0&PER0)和 Lane4 (PET4&PER4)上的那些通道?

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    1. 每个 DS160PT801均可用作 EEPROM 控制器或 EEPROM 读取器、如数据表第8.3.2节所述。 EVM 使用一个 EEPROM 是正确的;  EVM 上的一个 DS160PT801用作 EEPROM 控制器、而另一个 DS160PT801用作 EEPROM 读取器。
    2. 如果需要、可以通过 SMBus/I2C 对 DS160PT801进行编程、但 EEPROM 模式可以在设计中提供额外的灵活性、并可以在器件上电时自动加载。 有关 SMBus 配置的附加指导、请注意数据表的第8和9节。 此外、 如果使用 SMBus 编程方法、请遵守数据表中概述的所有附加 SMBus 编程要求。
    3. 对于此2x1应用、当 DS160PT801处于2x4模式时、可以连接到通道0和通道4。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的及时响应。

    与第2点相关-

    因为我不想使用 EEPROM、所以会增加 BOM 成本。 我是否能够提供 SMBus 和 I2C 选项来在设计阶段对 DS160PT801进行编程?

    在 刷写时间期间、软件团队将选择对他们更好的方法。

    另外、您能否分享 DS160PT801完整数据表的链接?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    在设计阶段、可以同时为 EEPROM 选项和 SMBus/I2C 选项提供配置。 请注意、我在提及 SMBus/I2C 时、我是指相同的器件。 有关如何实现这两个选项的示例、请参阅 DS160PT801X16EVM 用户指南。 作为对 DS160PT801进行 SMBus 编程的起点、我建议遵循 DS160PT801配置指南和示例 EEPROM 十六进制映像中概述的编程寄存器。

    我刚刚授予您对 TI 安全资源文件夹的访问权限、该文件夹包含 DS160PT801的完整数据表和其他支持文档。 您将在接下来的30分钟内收到一封电子邮件、其中包含有关如何访问此文件夹的说明。

    如果您对我的评论或访问上述文档有任何疑问、敬请告知。 请注意、安全文档中包含的信息应通过 TI FAE 或专用 E2E 消息进行讨论。

    此致!
    大卫