This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:THVD1510关断

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309268/thvd1510-thvd1510-shutdown

器件型号:THVD1510

您好!

THVD1510收发器是否意味着自动关断模式? 我在芯片的数据表中找不到它。

非常感谢

迪特马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器和接收器都只能由 DE/RE 输入进行控制。 请参阅表1/2和 ICC 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar,

    克莱门斯是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietmar:

    Clemens 正确-此设备  不支持自动关断 。 接收器通过标有"/RE"的低电平有效输入进行控制、驱动器通过标有"DE"的高电平有效输入进行控制-这两个引脚都遵循标准 TTL 逻辑输入电平(0V 到0.8V 是逻辑低电平、2V 到 VCC 是逻辑高电平)。  

    当/RE 保持为 VCC 并使 DE 保持为 GND 时、该器件可以进入"关断"型模式、因为该配置会将所有驱动器和接收器输出设置为高阻态并降低 ICC 使用的 ICC 电流

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森