This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:交叉差分信号

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, HD3SS3212, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308764/hd3ss460-crossing-differential-signals

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212HD3SS3202

您好!

我想使用  HD3SS460交叉开关差分信号、并具有以下属性:

Vcm = 1.8V +/- 10%

Vdiff = 1.5Vp-p +/- 10%

施量= 500M

能否请您确认是否可以?

或者、您可以提供其他支持该功能的器件吗?  

谢谢。

马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    您的信号处于 HD3SS460的规格范围内、因此这是一个合适的器件。

    其他可以使用的多路复用器 包括 HD3SS3212或 HD3SS3202。 这些信号用于可能对您的应用没有帮助的高速信号(10G)。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢、Shane