This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD752:汽车 VBUS ESD 保护

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304634/esd752-automotive-vbus-esd-pretection

部件号:ESD752

您好、专家:

ESD752是否具有用于 ESD 保护的汽车版本?

我的客户需要+-24V +- 30kV ESD 用于 USB 总线(D+ D-)。

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    ESD2CAN24-Q1 是 ESD752的汽车版本。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    该器件是否可以用作 USB_VBUS_5V?

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    由于此器件的钳位电压远高于5V、因此此器件将无法有效保护较低电压的 VBUS。 为了保护5V USB VBUS 线路、我建议使用 ESD441。 5V 器件有几个不同的选项可供选择、因此请告诉我您是否对此应用有任何特定需求!

    此致、

    J·普拉盛