This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:建议使用 eUSB 主机和外设控制器

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307903/tusb2e22-eusb-host-and-peripheral-controllers-recommended

器件型号:TUSB2E22

我想进一步介绍用于作为主机中继器和外设中继器验证 TUSB2E22的测试设置。

换句话说、我想知道验证设置中使用的 eUSB 主机控制器和外设控制器是什么。

我们计划购买 TUSB2E22EVM-CAT 来测试我们的研发模块。 如果可能、我们倾向于复制 TI 使用的设置、以确保我们拥有已知良好的设置可以开始用于中继器。

谢谢。

文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkat、

    有相对较少的 eUSB 控制器和器件、您正在考虑哪些?

    我们的验证设置可能是保密的。  让我内部检查一下是否允许我们共享该信息、我将进行跟进。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您的答复。

    我们更喜欢使用 TI 为这些中继器所使用的 eUSB 控制器和设备、但我们正在研究其他可用选项(Synopsion、Qualcomm 和 NXP)。

    我们已经在订购 TI 中继器进行评估。 如果您能分享有关验证设置的详细信息、敬请告知(可与 eUSPh 连接的 eUSB 主机以及可与 eDSPp 连接的 eUSB 器件)

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我无法讨论我们验证中使用的器件、因为这些器件是机密信息、并且在两种情况下都不再在市场上销售。 原因在于此产品是世界上第一个 eUSB 中继器、所以功能验证是在早期发布的 eUSB 控制器和器件上完成的。  TUSB2E22由工程师开发、帮助使用 USB-IF 编写原始 eUSB 规范。   

    由于它已经在大规模生产中被测试并与很多不同、非常流行的 eUSB 控制器和器件一同使用。  您选择的任何选项都不会出现问题。  

    我希望这对您有所帮助。  此外、您与 TI 现场应用工程师联系以讨论机会可能会有所帮助。  你有什么办法?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供的信息、位于 Nicholaus。