This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:DP83TG720介质转换器评估模块

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308812/msp430f5528-dp83tg720-media-converter-evaluation-module

器件型号:MSP430F5528

尊敬的支持团队:

我的客户正在使用 DP83TG720进行评估。

DP83TG720媒体转换器评估模块

MSP430F5528在其中发挥着一定的作用、  

(图6-3. 原理图: mcu ),我有几个问题给你。

1. MCU 的引脚5/6/7/8连接到 DIP 开关、有什么功能? 他们是必须保留该电阻、还是可以更改为上拉/下拉电阻?  

2. MCU 的引脚18~25连接到 LED,他们是否必须保留该引脚?

3. MCU 的引脚50/52连接到 micro USB 连接器,这是用于调试吗?

4、如果没有使用 MCU 的管脚、用户是否需要将其接地?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我打算移至接口团队/论坛、因为这些请求大多数都是针对 DP83TG720EVM 本身的、但我建议您至少从 MCU 方面来评论您的问题。  

    1. MCU 的引脚5/6/7/8连接到 DIP 开关、有什么功能? 他们是必须保留该电阻、还是可以更改为上拉/下拉电阻?  

    [/报价]

    EVM 用户指南显示、DIP 开关设置控制板的工作模式。 在本例中、MSP430仅读取开关状态。 您是否需要这种级别的灵活性取决于系统要求。 如果仅以这些模式之一运行、您可以在固件中修复工作模式、根本不需要使用这些引脚。

    2. MCU 的引脚18~25连接到 LED,他们是否必须保留该引脚?

    [/报价]

    我将让界面团队注释、但是 LED 几乎总是仅用于用户信息、此处也出现了这种情况。   有关元件功能、请参阅 EVM 用户指南(SNLU289)的表2-1。

    3. MCU 的引脚50/52连接到 micro USB 连接器,这是用于调试吗?

    [/报价]

    同样、 我将让接口团队确认此设计中 USB 的功能。 DP 和 DM 线是 USB 的数据线。 好像此 EVM 上的 USB 用于配置/调试。 如果您计划在设计中使用 USB、则可能需要使用这些。 如果不需要 USB、那么您可以 通过一个更简单的 MCU 来完成所需的一切。

    4、如果没有使用 MCU 的管脚、用户是否需要将其接地?

    [/报价]

    MSP430F5528器件系列用户指南概述了如何按类型处理未使用的引脚、具体请参阅以下内容:  

    此致、
    布兰登·费舍尔

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    microUSB 连接器用于将 MSP430连接到计算机以通过 MDIO/MDC 读取/写入 PHY 上的寄存器。 将连接器插入计算机后、可以使用此 GUI 工具读取/写入 PHY https://www.ti.com/tool/download/DIEP 上的寄存器

    它们不必将 LED 连接到引脚18-25。

    我随附了一份 DP83TG720原理图检查清单、其中突出显示了使 PHY 正常工作所需的所有重要原理图连接。  e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Layout_5F00_Checklist-_2800_4_2900_.xlsx

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!