This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:基本模式 LED 照明电路

Guru**** 2931870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308877/dp83826i-basic-mode-led-lighting-circuit

器件型号:DP83826I

设置为基本模式。 我想使用带自动协商启用功能的 Strap 配置2。
LED0 (Strap 配置2)和 LED1 (Strap 配置1)的 LED 照明电路是否正确?
请查看电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    LED0 (Strap 2)和 LED1 (Strap 1)都 默认为"1";分别为自动协商启用和100M 速度。 通过 R142和 R143提供的3.3V 电源是否 意味着通过绿色和黄色二极管传输到引脚? 即使如此、它也会使两个自举都保持高状态、这正是您所希望的。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >通过 R142和 R143提供的3.3V 电源是否打算通过绿色和黄色二极管传输到引脚?
    可以。 就是这样。