This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1和 JTA1145

Guru**** 2915000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307610/tcan1145-q1-tcan1145-q1-and-jta1145

器件型号:TCAN1145-Q1

我们  想使用 TCAN1145 来替代 TJA1145、现在 封装是相同的、但我发现数据表中的第10.6章 寄存器映射 与 TJA1145不同、

  无论是否需要修改软件、TCAN1145都会替代 TJA 1145。   是否有任何寄存器手册文档。

 

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    请原谅我们在假期期间的延误。 我们的其中一位专家将在下周返回后与您联系。

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    是的、需要更改软件才能更新设计以使用 TCAN1145。 请向我发送一封电子邮件、请求为 TCAN1145提供演示驱动程序、我可以向您发送 C 代码、以帮助您进行迁移。 您可以通过单击我的 E2E 名称找到我的联系信息。  

    此致、  
    埃里克·肖特