This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:通过 CC1、CC2进行电流控制查询。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306081/tusb320-inquiry-for-current-control-thru-cc1-cc2

器件型号:TUSB320

大家好、TI 支持团队

我的客户要求产品可以通过 CC1、CC2进行电流控制。

TI 产品为 TUSB320。

他想设计的操作 senario 如下。

- USB A (适配器)到 USB Type-C (设备):以2.0A 充电

- USB type-C(适配器)到 USB type-C(设备):充电3.0A

使用 CC 控制时、控件是否可以只改变电流?

我是否需要通过 CC 控制更改电压?

充电器是输入范围为13V 的产品。

从我搜索的结果来看、TUSB320产品似乎是可行的、但如果有合适的产品、请推荐它。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TUSB320可以通过 CC1/2设置电流模式、并 提供900mA、1.5A 和3A 选项。 这只会改变电流、而不会改变 VBUS 上的电压。

    320等 CC 控制器是一个简单器件、 只能在 Type-C VBUS 上支持5V 电压。 如果您需要更高的电压、我可以建议您联系 PD 控制器团队。

    简单来说、您是否使用 Type-C 端口制造器件  来接收 Type-C 充电器的供电、如下图所示?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我要将该主题标记为已解决。 请随时继续解答您的任何问题、之后将重新打开该主题。

    此致!

    谢恩