This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q-Q1 100BASE-TX PHY

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308371/dp83848q-q1-dp83848q-q1-100base-tx-phy

器件型号:DP83848Q-Q1

您好!

DP83848Q-Q1  
100BASE-TX PHY 我们是否可以将器件型号用于车辆接口通信替换 CAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您能否向我提供有关您的设计要求的更多信息? 非常感谢提供方框图。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一个可以代替 CAN 接口进行车辆接口连接的器件。 该器件是否适合用于车辆连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    可以、DP83848可用于通过标准以太网电缆连接两个接口。

    MAC <-> DP83848 PHY <-> RJ45以太网电缆<->接收板/接口

    标准 RJ45以太网电缆使用4根双绞线进行通信。  

    汽车应用中还使用了另一种类型的以太网电缆、称为 MATEnet。 这使用单线对电缆、不能用于 DP83848。

     如需筛选我们的其他汽车 PHY、请参阅我们的 PHY 选择工具。 DP83848Q-Q1是唯一一款使用标准 RJ45连接器的汽车 PHY。

    此致、

    阿尔瓦罗