This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MIIM 1至2缓冲器、3通道

Guru**** 2929220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309652/dp83822h-miim-1-to-2-buffer-3-channel

器件型号:DP83822H

专家、您好!

我们想知道您是否可以为 我的客户提供 MIIM 1到2缓冲器、3通道解决方案? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您能解释一下客户想要什么吗? MIIM 大致与 SMI 相同、后者由 MDC 和 MDIO 引脚处理。 对于您提到的缓冲器、SoC 的目标是通过同一条线路连接到多个 PHY 吗? 如果是这种情况、则是可以的。

    此致、

    阿尔瓦罗