This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:HD3SS3412是否支持 MIPI HS 和 LP?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309685/hd3ss3412-does-hd3ss3412-support-mipi-hs-and-lp

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

团队成员

HD3SS3412是否支持 MIPI HS 和 LP?

LP 是单端信号1.2V

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刘先生:

    HD3SS3412 只被设计用于差分信号。  我建议 对单端信号使用 TS3DV642。

    TS3DV642是一款能够支持单端信号的器件。  只要信号摆幅电压在(0-5.5V)范围内、带宽为(<7.5GHz)、电流为(128mA)、它就可以传递任何信号。 请仔细检查并确保信号处于数据表中规定的建议工作条件范围内。

    如果您使用此器件、请通过+线路传输单端信号、并使相应的-线路悬空。

    此致!

    谢恩