This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:审阅原理图

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310285/tusb212-review-schematic

器件型号:TUSB212

您好、支持团队

如下图所示、我们将使用 TUSB212IRWBR、有什么问题吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    EQ 和 DC Boost 设置取决于系统、因此我无法确定这些设置是否是最佳设置。  如果系统中的损耗较大、则需要较高的升压设置;如果较小、则应选择较低的设置、以防止过度均衡。  

    找到理想设置的最常用方法是在 USB 合规性测试期间修改升压设置并测量眼图。  从最低升压设置开始、然后增加、直到 USB Tx 眼图通过。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    此原理图在我看来是正确的。 然而,是的,除非你在一个较高损耗的系统,我们建议从较低的 EQ 和增强设置开始。 只是为了确认、信号通过转接驱动器从主机传输到器件、对吗?

    谢谢。

    瑞安