This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE412:TS2PCIE412

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS2PCIE412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309341/ts2pcie412-ts2pcie412

器件型号:TS2PCIE412

尊敬的诸位:

在我的设计中、我有三个 PCIe 实体互连:此 PCIe 端口支持不同的配置。

系统仅在上电时设置配置。 每次上电时、PCIe 端口可在配置1或2中互连(请参阅随附的)。

为了实施该功能、我将使用 TS2PCIE412。 接下来的幻灯片展示了采用两种不同配置的 TS2PCIE412互连。

您是否认为此解决方案能够正常工作?

丹尼尔  

e2e.ti.com/.../PCIESW_5F00_10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好:

      从您的方框图中可以看出、它应该可以正常工作。 您的系统适合哪些应用? PCIe 第2代? 或第3代?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在我的系统中、PCIe 是第1代(2.5Gb/s) 1x。

    此致、
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它应该适合您的应用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持。 我还有关于数据表的以下问题:

    1) 1)不建议使用电容器来过滤 VDD;

    2) 对于未使用的引脚没有建议(我将只使用1个组、而第二个组未使用)

    你对这些要点有什么建议吗?

    最后、当您回答时、您始终使用"应该"、为什么?  
    我的应用不是标准吗?
    您是否对设计的其他方面有疑问?

    提前感谢。

    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好:

    1:对于去耦电容器、您需要在 LDO 输出端使用1uf 和10uf、 在布局期间每个电源需要在靠近 DUT 的位置使用0.1uf。

    2:当开始进入1GHz 以上的更高频率时、通常我们建议使用50欧姆或等效的接地电阻来端接未使用的通道、PCIe 第1代的频率为1.25Ghz。

     我之前说过"应该"的原因是、 此器件的 BW 为2.1GHz、而合并此应用的 PCIe 第1代的频率为1.25Ghz。 通常、我们建议 BW 至少是应用的两倍。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您对去耦电容器和端接的建议。

    我明白为什么说"应该"、但我不明白为什么建议将该组件用于可在5GHz 频率下工作的第2代 PCIe。

    典型的 BW 为2.1GHz、但没有有关最大和最小 BW 的信息。

    您能解释一下吗?

    您是否知道 具有相同功能并且可与 PCIe 第1代正常配合使用的 TI 组件?

    此致、
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele:

        您可能会对数据速率和频率感到困惑。  PCIe 2.5Gbps 是 PCIe 第1代 、相当于1.25Ghz、而非5GHz

       TS2PCIE412 是 PCIe 第1代应用的正确部件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniele、您好:

      我看到您拒绝了我的回答、您能解释更多吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    答案是确定的。 我选择了不正确的答案。

    在您的支持结束时、我已经证明  TS2PCIE412是适合我的设计的良好解决方案。

    感谢您的支持。

    丹尼尔