This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:参数提供

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307636/tcan4550-parameter-provision

器件型号:TCAN4550

请在此处提供8个参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonyx,

    请原谅我们在假期期间的延误。 我们的其中一位专家将在下周返回后与您联系。 但是、与此同时、您能帮助我们进一步讨论一下您的问题吗? 您在寻找哪8个参数?

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    我不确定问题是什么、但这里提供了一些信息、可帮助您了解 MCAN MRAM 配置参数。  

    Linux 内核 m_can.YAML (链接)

    Bosch M_CAN 用户手册(链接)

    TCAN45xx 软件用户指南(链接)

    配置参数只是用于您的应用的不同 RX/TX 缓冲器/FIFO 元件和 SID/XID 滤波器的数量。  请注意、TCAN4550-Q1只有2KB 的 MRAM、因此无法启用每种元件类型的最大数量、因此您需要确保不超过2KB 限制、否则您的应用将无法正常运行。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果芯片可以发送但无法接收、接收甚至不会触发中断。 一般原因是什么? 如何识别和解决问题?


    该 TCAN4X5X_Error_状态寄存器规范书籍也未指定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我不确定您试图向我显示 SPI 错误状态掩码字段寄存器值的内容。  状态寄存器0x000C 未显示任何错误、只是内部器件活动正常。

    如果您可以为我提供所有寄存器值的列表、我可以帮助查看和调试寄存器配置。  此外、您能否告诉我他们正在尝试发送和接收哪些具体消息?

    还可以尝试发送和接收消息后读取以下寄存器、以便我可以检查 CAN 特定错误吗?

    0x1050 (MCAN 中断寄存器)

    0x1040 (MCAN 错误计数器寄存器)

    0x1044 (MCAN 协议状态寄存器

    0x10A4 (MCAN RX FIFO 0状态)

    谢谢。此致、

    乔纳森