This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:建议结温

Guru**** 2905240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310021/pca9535-recommend-junction-temperature

器件型号:PCA9535

您好!

我想问是否有任何 建议的 PCA9535结温信息?

在数据表中、建议仅在 自然通风条件下运行温度。

  

~器件的温度为110 ̊ C 120℃、是否可行? 是否会损坏? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值与贮存温度相同、即150 °C。 因此、始终保持在建议的工作条件内是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏季、

    40C 到85C 的工作温度范围可确保器件始终在数据表电气特性中列出的规格范围内运行、并且不会损坏器件。  

    在110-120C 温度下超出该范围工作时、数据表不再保证器件能够正常工作。 无法帮助我确定在110C 或120C 下运行是否会对器件造成损坏。 正如 Clemens 提到的、150°C 的贮存温度是绝对最大额定值。 如果温度超过该值、则可能会对器件造成永久损坏。  

    需要考虑的另一点是、在110C - 120C 下运行很可能会增加整体 ICC 电流消耗。 需要密切监测流经电源的 ICC 电流、以使该电流不超过绝对值。 而这样做可能会对器件造成永久损坏。  

    我突出显示了 Icc、但运行温度升高可能会影响这些指标中的任何一个。 您可以了解、在这些过热条件下运行可能会导致这些规格中的任何一种超出 ABS 范围。 条件。  

    此致、

    泰勒