This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:了解 XIO2001ZWS 与 XIO2001ZGU 之间的差异

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310105/xio2001-inquiry-on-the-differences-between-xio2001zws-and-xio2001zgu

器件型号:XIO2001

您好、TI 专家

我有一个关于 XIO2001ZWS 和 XIO2001ZGU 之间的差异的查询。

客户正在使用 XIO2001ZWS、因为 XIO2001ZGU 已停产。

然而、在现场、XIO2001ZGU (旧版本)应用的产品没有问题、但在应用 XIO2001ZWS 的产品中、以下症状间歇出现。

-症状:芯片无法识别,必须重置才能恢复正常操作。

Q1)是否有解决上述症状的方法?

Q2)我想知道这是否是由于 XIO2001ZWS 和 XIO2001ZGU 的差异造成的。 您能否解释一下是否有任何不同之处?

请检查。 谢谢你。