This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:振荡器问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295918/tusb2046i-oscillator-questions

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:TPS2041

尊敬的 e2e 支持:

我的客户使用我们的 HUB 获取连接到我们 OMAP 上的多个 USB2.0端口。

使用了3个端口:其中一个端口具有 wifi 模块、另一个端口具有用于 HMI 的另一个板、第3个端口用于可选闪存磁盘。

集线器设计为自供电、始终连接 HMI、可以根据应用需求关闭或打开 WiFi 模块、并且偶尔使用第3个端口。

通过将集线器电路连接到 Windows PC 来执行预测试、有时会正确枚举集线器和板载 Wifi 模块、有时则无法枚举。

集线器也会进入挂起模式、在专用输出上受到监控。 (请参见下面的示波器7和8、蓝色= VCC、绿色=挂起、红色=振荡器)

示踪剂6供参考:

示踪剂7:

示踪剂8:

Question:

  • 是否有使集线器正常工作所需的最低振荡器电平?
  • 我们可以看到不同晶体具有不同的振荡器电平、是否是使用外部振荡器的48MHz 馈送更好的解决方案?
  • 当集线器进入挂起模式时振荡器停止是否正常?
  • 有时、集线器会尝试枚举、几次进入暂停模式、最后保持在暂停模式(示例6)

此致、

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_IO4K_2D00_R5_5F00_vP4K_2D00_GW24V_5F00_HUB-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意,由于感恩节假期,客人将于11月27日星期一下午之前收到回复。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您是否能在上电期间获取 VCC、晶体时钟和复位波形? 可能复位时1uf 不足以进行上电复位。

      如何为所有下游端口提供5V 电压?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、 抱歉这么晚才回答。 这是你问的八道题。 (CH1=VCC、CH2=RESET、CH3=SUSPEND、CH4=osc)。 "我知道你在胡说什么。" 在您看来、最好使用外部48MHz 振荡器为集线器供电、而不是使用石英吗?

    下行端口通过 TPS2041由本地5V 电压供电。 通过或门生成\EN 信号、这样电源控制就可以来自集线器、也可以来自主 MCU 的 GPIO、以便在我们需要禁用下游电源中的其中一个器件(例如 Wifi 模块、请参阅下图)时使用。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、Zoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoli:

      当 GRSTz 变为高电平时、晶体看起来还不稳定、或许使用48Mhz clk 来实现良好的上电复位是个好主意。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将使用外部振荡器执行一些测试。  您对我们的设计还有其他看法吗? 我们看到的不稳定可能只由振荡器造成? 我们 在设计中发现一个错误、EEDATA/成组的线路在没有 PU 或 PD 的情况下悬空。 我们不会在器件上使用 E2PROM、并且不能将过流检测分流。 这个缺陷会导致其他不稳定吗? 数据表显示有一个100uA 的 PD、但尚不清楚这一值在没有使用外部 E2PROM 的情况下是否有效。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoli:

     即使发生过流、也会 关闭下游端口 VBUS、但我不确定您如何为下游端口实现电源控制。

    能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我们需要电源控制的唯一端口是用于连接闪存光盘的 USB-A 连接器。 原理图与您在上面看到的电路原理图非常相似、其中 WIFI 模块电源控制。 但问题是、EEDATA/成组引脚保持悬空是否会对集线器的正确功能产生某种影响? 谢谢、Zoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoltan 您好:

       EEDATA/成组引脚只会影响下行 端口电源 切换。 发生过流后、它会为所有 DS 端口或单个 端口禁用 Vbus、并且不应使集线器进入挂起模式或禁用时钟。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐尔坦:

      有没有更新尝试48Mhz 外部时钟?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐尔坦:

      新年快乐!

      有没有更新尝试48Mhz 外部时钟?

    此致

    布赖恩