This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:我们应该在启用芯片后等待多长时间以传输数据

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310573/sn65hvd3082e-how-long-should-we-wait-to-transfer-data-after-enable-chip

器件型号:SN65HVD3082E

尊敬的专家:

我们想知道何时启用485、我们应该等待多长时间才能传输数据? 数据表是否对其有任何说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电与退出关断状态相同、因此请查看 tPZH (SHDN)/ tPZL (SHDN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    此信息可在数据表的开关特性表中找到

    驱动程序:

    因此、从关断(DE 上的低电平到高电平转换保持在 VCC 状态)到正常(DE 上的低电平到高电平转换保持在 GND 状态)的最长启用时间也有同样的最长考虑时间、即7000ns (7us)。 这意味着该器件最多可能需要7000ns 才能启用-测试条件如下所示:

    这里要考虑的一个重要因素是、我们仅使用50pF 电容器对该规格进行了测试、因此额外的电容可以通过增加通信节点上的上升/下降时间来增加启用时间-但一般来说、如果您采用7us 电容进行设计、除非您考虑不同的电容、 您的通信节点具有很高的电容性。  

    这仅适用于器件的驱动器侧。接收器信息如下所示:

    您可以看到有关断的使能规格(其中、当/RE 使 VCC 转换为0V 时、DE = 0V)和正常规格(当/RE 使 VCC 转换为0V 时、DE =逻辑高电平)。

    但它们有很大不同。 在激活模式下、接收器将在50ns 内启用-而在关断模式下、接收器最大为3500ns。  

    不过、综上所述、其中一种较为常见的实现方式是在 DE 和/RE 上使用1个控制信号(因此本质上将这些引脚短接在一起)。 在这种情况下、只要控制线上的转换时间 足够短 、器件不处于关断状态时的启用时间就更有意义。

    因此、最终必须等待的时间长短会有所不同、具体取决于系统设置以及要启用器件的哪个部分 -不过基本准则如上所示、并在数据表中进行了讨论。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会尽力回答!

    此致!

    帕克·道德森