This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:更改为 TUSB1002A

Guru**** 2925070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309542/tusb1002-change-to-tusb1002a

器件型号:TUSB1002

大家好!

我正在考虑从 TUSB1002更改为 TUSB1002A。

至于端子、14引脚不同。 EQ 增益和直流增益设置也会发生变化。

我已在下方确认了 E2E。 Rx 终端已更改为 GND、但从 TUSB1002到 TUSB1002A 的交流耦合电容是否存在任何差异? RX 终端发生更改后、我现在是否需要更改任何内容?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215459/tusb1002a-differences-from-tusb1002?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB1002#

在进行变更时、我是否还需要注意其他事项?

此致、

石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata 先生、

     主要变更是 Rx 终端、如您在链接的 E2E 帖子中所见。 这不需要更改交流耦合电容器、因此高速信号路径可以保持与 TUSB1002相同。

    除此之外、1002A 上的 EQ 值略有不同、

    Unknown 说:
    至于终端,14引脚是不同的。 EQ 增益和 DC 增益设置也将更改。

    我对您在这里的意思感到困惑。 1002和1002A 都是24引脚器件。 您可以详细说明一下吗?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的支持。


    1002的14个引脚是 SLP_S0#。 1002A 的14引脚为 DCBOOST#。
    我提到了这一差异。

    我知道如果更换外围电路、将不会有任何变化。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata 先生、

    "我知道,我知道你的意思。"

    1002上器件的引脚14将禁用/启用 RX 检测。

    对于1002A、该引脚会在拉低时为信号增加直流增益。

       将1002替换为1002A 时、信号线没有变化。 如果您希望从引脚14获取直流增益、您可以在1002A 上将此引脚拉至低电平。

    此致!

    谢恩