This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:在为 VCC 供电之前启用 DE

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310624/sn65c1168e-enabling-de-before-powering-vcc

器件型号:SN65C1168E

强大的团队、

我的客户希望在使用5V 电源为 VCC 供电之前、先启用3.3V 的1DE 和2DE 引脚。

您能检查一下是否可以吗?

我 在 E2E 上发现了类似的 inqury、它看起来不错、但我想确保它正好适合于以防万一。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087387/sn65c1168e-sep-vcc-0-initial-condition

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何变化;这是允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    是的、这没问题-我在链接帖子中所做的相同分析也可用于此处。  

    此致!

    帕克·道德森