This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:支持高达1MHz 的替代解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9511A, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309386/tca9511a-alternative-supporting-up-to-1mhz

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA9617ATCA4307

大家好、

我的客户正在寻找可以支持高达1MHz 速度的 TCA9511ADGKR P2P 替代产品、您可以帮助吗?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    客户还可以看到 支持高达1MHz 的 TCA9617A/B I2C 缓冲器。 它不是直接 P2P、但封装兼容。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    客户希望在不更改布局的情况下提高速度。 还有其他建议吗?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    客户希望达到的期望数据速率是多少?  TI 产品系列中现有的 I2C 缓冲器目前仅支持最高1MHz。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    数据速率为1MHz、但它们需要一个与  TCA9511A 连接的 P2P 替代方案。  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 I²C 缓冲器是带有两个电源引脚的电平转换器。 没有更快的 P2P 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、  

    遗憾的是、 TCA9617A/B 目前将是唯一可行的解决方案。 我已 注意到这种有关未来产品开发的反馈。


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    TCA9617A/B 似乎没有热插拔功能? 客户需要热插拔功能来保护两块电路板之间的 I2C 热插拔。 您有其他建议吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    是的、这是正确的、TCA9617A/B 将不能够支持热插拔应用。   目前唯一的 I2C 热插拔缓冲器是 TCA9511A 和 TCA4307。 但是、这两个缓冲器将无法支持高于400kHz 的运行频率。  

    此致、

    插孔