主题中讨论的其他器件: DP83869HM
TI 团队您好
在 DP83867CR 上、我们希望将 PHY 用于以下模式:
- 正常运行时从 RGMII 连接到1000Base-X
- JTAG、用于生产期间的边界扫描
OPMODE 1和2是与 RD_D2/3共享的多功能引脚,因此从外部驱动它们并不容易,也不会影响 RD 信号的信号完整性。
您希望如何在这2个 OPMODES 之间实施此多重运算而不会产生 SI 影响的风险?
提前感谢
阿尔贝托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 团队您好
在 DP83867CR 上、我们希望将 PHY 用于以下模式:
OPMODE 1和2是与 RD_D2/3共享的多功能引脚,因此从外部驱动它们并不容易,也不会影响 RD 信号的信号完整性。
您希望如何在这2个 OPMODES 之间实施此多重运算而不会产生 SI 影响的风险?
提前感谢
阿尔贝托
您好、Alberto、
我相信您指的是 DP83869HM、而不是 DP83867CR、因此会做出相应响应。 对搭接引脚的要求是外部 PU/CPU PD (如适用)网络用于偏置搭接。 这比用发送器直接驱动线路简单得多、简单得多、因此会导致信号完整性问题、尤其是因为这些将是 PHY 的输出。
在我们的 EVM 中、我们实际上提供了在不同类型的调试期间操纵 BOM 的跳线选项、您可以在这里尝试同样的实现。 否则、当您请求 PHY 使用两种不同的模式时、最好是通过寄存器而不是为应用搭接来重新配置 PHY。
此致、
格罗姆
您好 Gerome Cacho,感谢您的反馈
该器件确实是 DP83869HM (我试图更改帖子标题、但未成功)
问题是我们无法为应用使用跳线、
关于通过寄存器配置 PHY 的选项:这意味着我们需要
-在制造中:为 JTAG [001]设置默认的 OPMODE ,因为在那个阶段,我们不能从微控制器访问寄存器
-正常运行:每次系统启动时,微控制器应根据9.4.8.2更改 OPMODE
如果您能确认我的理解、我将不胜感激
谢谢
阿尔贝托