This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:多个 OPMODE 选择(JTAG 和 RGMII 至1000Base-X)

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310260/dp83867cr-multiple-opmode-selection-jtag-and-rgmii-to-1000base-x

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件: DP83869HM

TI 团队您好

在 DP83867CR 上、我们希望将 PHY 用于以下模式:

  • 正常运行时从 RGMII 连接到1000Base-X
  • JTAG、用于生产期间的边界扫描

OPMODE 1和2是与 RD_D2/3共享的多功能引脚,因此从外部驱动它们并不容易,也不会影响 RD 信号的信号完整性。

您希望如何在这2个 OPMODES 之间实施此多重运算而不会产生 SI 影响的风险?

提前感谢

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    我相信您指的是 DP83869HM、而不是 DP83867CR、因此会做出相应响应。 对搭接引脚的要求是外部 PU/CPU PD (如适用)网络用于偏置搭接。 这比用发送器直接驱动线路简单得多、简单得多、因此会导致信号完整性问题、尤其是因为这些将是 PHY 的输出。

    在我们的 EVM 中、我们实际上提供了在不同类型的调试期间操纵 BOM 的跳线选项、您可以在这里尝试同样的实现。 否则、当您请求 PHY 使用两种不同的模式时、最好是通过寄存器而不是为应用搭接来重新配置 PHY。

    此致、

    格罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,感谢您的反馈

    该器件确实是 DP83869HM (我试图更改帖子标题、但未成功)  

    问题是我们无法为应用使用跳线、

    关于通过寄存器配置 PHY 的选项:这意味着我们需要

    -在制造中:为 JTAG [001]设置默认的 OPMODE ,因为在那个阶段,我们不能从微控制器访问寄存器

    -正常运行:每次系统启动时,微控制器应根据9.4.8.2更改 OPMODE

    如果您能确认我的理解、我将不胜感激

    谢谢

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    这是正确的方法。

    此致、

    格罗姆