This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜缆 SFP 模块不起作用

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310306/dp83869hm-copper-sfp-module-not-functional

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我在两个相同的板上使用 DP83869HM 参考。

DP83869HM 用于1000BASE-T 以太网接口和 SFP 接口(铜或光纤)之间。

在第一块电路板上、 铜缆 SFP 模块和  光纤 SFP 模块都正常运行。

在 第二块板上、 只有光纤 SFP 模块 可以正常工作、而铜缆 SFP 模块不能正常工作。  

我发现 DP83869HM 组件上的标记不同。

在第一块板上、标记低于

在 第二块板上、标记如下

您是否知道为什么铜缆 SFP 模块在第一块板上可以正常工作,而在第二块板上无法正常工作?

提前感谢您的回答。

此致

阿诺德·勒图图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    您如何检查铜缆 SFP 功能? 是否仅使用链接? 您能否尝试交换 ABA 器件、以确保2019版本的 DP83869始终可以正常工作、而2023版本的 DP83869出现问题?

    此器件已经有一个芯片修订版本、可通过读取寄存器0x3来确认这一点。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    使用同一交换机对铜缆和光纤链路进行了测试。 参考号为1920-8G JG920A (Hewlett Packard)。

    铜缆 SFP 模块的参考是 SFP1000TXST (StarTech)。

    我没有 ABA 交换器件。

    我理解、使用新器件版本可能是 铜缆 SFP 模块不起作用的原因。 您确认吗?

    此致

    阿诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    目前仍不清楚您是如何测试功能的。 您能解释一下吗?

    2019年的所有版本器件是否都以这种方式工作、而2023年的所有版本器件是否都表现出这种行为?

    此致、

    格罗姆