This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:ESD 额定值(HBM)±10000V

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310824/sn75dp139-esd-rating-hbm-10000v

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件:SN75DP159、SN65DP159

您好、先生/女士:

我们看到 SN75DP159 ESD 额定值 (HBM)显示±10000V。

我们需要确保哪一个是正确的或不正确的。

期待您的反馈。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、  

    SN65DP139的额定值高达10kV:

    SN65DP159的额定值最高仅为2kV: