This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8333:通过 I2C 输出设置信息

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8333, TCA8418E, LM8330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305548/lm8333-outputting-a-setting-information-via-i2c

器件型号:LM8333
主题中讨论的其他器件: TCA8418E、 LM8330

大家好、团队成员:

客户目前正在考虑将 LM8333用于其研发项目、我们对此有疑问。

  1. 我们是否可以通过 I2C 输出开关的设置信息? 例如,带有数据2字节*3 + RAM 地址1字节的总共6字节信息。  
  2. 我们是否具有具有更大数量端口的 IC?

应用程序是转向开关。

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    Unknown 说:

    我对这一要求有点困惑。 客户在这里想要实现什么?  

    我们是否有具有更多端口的 IC?

    只有其他型号是 LM8330或我们更流行的键盘扫描仪 TCA8418E、但我认为行数和 cols 与8330相同。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。 我将关闭此主题、因为我们的客户选择了改用 TCA8418E。

    此致!

    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    感谢您的更新。  

    此致、

    泰勒