This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:485自动极性校正

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308537/sn65hvd888-485-auto-polarity-correction

器件型号:SN65HVD888

尊敬的 TI:我的问题与 SN65HVD888及其自动极性校正功能有关。

根据规范、为了使 SN65HVD888 检测并执行总线极性校正、必须满足以下3个条件:

•故障安全偏置网络(通常在主节点上)必须定义总线的信号极性
•从节点必须启用接收器并禁用驱动器(RE = DE =低电平)
•总线必须在失效防护时间内处于空闲状态、即 TFS-max

基于上述情况;  

1.设备通电后上述过程会受到怎样的影响?

2.即使器件已经锁存在极性校正事件,这三个条件也始终允许器件执行总线极性校正。

3.只要器件上电并且满足上述3个条件、极性校正事件是否可以一次又一次地完成?  

4.在没有上电周期的情况下、即使 故障安全偏置网络源动态热插拔、SN65HVD888是否会在满足上述条件时执行极性校正?

我想要实现的是、能够让带有  SN65HVD888的主计算机在新的失效防护偏置485驱动器热插拔到网络上时自动校正极性。

上述操作是否可行?如果可以、哪些问题可能会干扰功能?

THX  

杰夫·博耶 | 工程总监 | TekMagic

电话:+1-484-364-8351

电子邮件: Jeff.B@TekMagic.net 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为 SN65HVD888将适合您在这里描述的应用。 当收发器 通电(Vcc 可用)并且处于仅接收模式(/RE = DE =低电平)时、该器件的总线极性校正功能始终有效。 在该状态下、只要总线保持相同状态的时间超过 TFS、收发器就会根据当前总线状态调整其极性。 这意味着、可以在运行期间交换器件的极性、方法 是将总线保持在稳定状态达 TFS 或更长的时间(这可以通过失效防护偏置、也可以只是由主器件驱动空闲总线状态。 只要不修改器件的仅接收模式和电源模式、就可以在不同极性之间进行任意数量的热插拔。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX