This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:关于 PWRON

Guru**** 2989600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306868/tcan4550-about-pwron

器件型号:TCAN4550

您好!

我们收到了客户的以下咨询、因此请告知我们。

请告诉我第9.6.3节中的 PWRON 标志。 当 PWRON=1时
①将此标志设置为0可进入正常模式。
或
当器件②正常模式时、标志变为0。
哪一个是正确的?

我不能正确理解 CAN 规格、所以不知道像 μ ②这样的操作是否可行。

感谢您的支持。

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    您是否可能是指第8.6.3节?

    我将邀请我们的一位 TCAN4550专家来解答此问题、但我们可能需要在下周才能与您联系。 感谢您的耐心。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    当器件上电时、中断寄存器中的 PWRON (上电)标志设置为生成中断、该中断将通知 MCU 器件最近上电。  失效防护功能可确保器件不会由于系统中的噪声等错误而从睡眠模式唤醒、并且持续消耗比预期更多的电流。  上电后、4分钟的计时器启动、并希望 MCU 通过清除 PWRON 标志、或配置该器件并将其置于正常模式来做出响应。  将器件置于正常模式不会清除标志、而这只能通过向此位写入"1"来完成。  但是、将器件置于正常模式确实会停止4分钟睡眠唤醒启用(SWE)计时器、以防止器件切换回睡眠模式。  如果尚未清除 PWRON 标志并且器件尚未置于睡眠模式、它将切换回睡眠模式。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 正如您所指出的、它是8.6.3。
    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    不用客气。  如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    乔纳森