您好、支持团队
TIC12400-Q1芯片组寄存器控制存在问题、详见
.当将芯片组所有输入引脚配置为比较器模式(数字开关)时、IN20 ~ IN23无法检测到该状态。
.寄存器配置序列请遵循应用手册("Application note_scpa056.pdf")第4页。
您可以帮助确认哪种配置错误会使 IN20 ~ IN23无法检测到状态、寄存器配置信息如下:
> IN_EN: 0xFFFFFF
> CS_SELECT: 0x000000
> WC_CFG0: 0x6DB6DB
> WC_CFG1: 0xDB6DB
>模式: 0x000000
> CONFIG: 0x000566 (CONFIG-POLL_EN/POLL_TIME/ POLL_ACT_TIME)
> THES_COMP: 0x000555
> CONFIG: 0x000D66 (CONFIG-TRIGGER)
> INT_EN_COMP1: 0xFFFF
> INT_EN_COMP2: 0xffffffff
> INT_EN_CFG0: 0x000004
> INT_EN_CFG1: 0xFFFF
> INT_EN_CFG2: 0xCCCCCC
> INT_EN_CFG3: 0x0C30C3
> INT_EN_CFG4: 0x00030C
请注意: IN20~IN23无负载、 测量为低电平、连接至 GND 或高电平、通过 SPI 命令读取始终为"0"
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯