This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:关于仿真的 SN65LVCP601

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307356/sn75lvcp601-sn65lvcp601-about-simulation

器件型号:SN75LVCP601
主题中讨论的其他器件:DS64BR111

我想  从 SN65LVCP601到 SSD 对 SATA 信号进行仿真。

问题
问题1: 您能否提供有关 SN65LVCP601的 IBIS-AMI 文件?

问题2.  ADS 是否是要使用的正确仿真工具?
问题3:    样例原理图(3364.lvcp601_ami_users_guide.pdf )中应该将用户驱动程序或接收器放在何处 ?  

问题4: 如果我想查看 SSD 接收波形、请仅使用 Tx 型号?

此致
Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此设计、请考虑使用 DS64BR111。 可提供此器件的 IBIS-AMI 模型-请注意下面的链接。  

    通常、均衡器用于具有最高损耗的 RX 侧。 您的 ADS 仿真将为 RX 侧和 TX 侧提供最佳位置。

    有关更多详细信息、请参阅型号用户指南。

    链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../c12dc6b8-a2f5-4a8f-8df2-3af520f574a8

    密码:

    nK2Q4!Qi

    DS64BR111数据表链接:

    https://www.ti.com/product/DS64BR111?keyMatch=DS64BR111&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser  
    感谢您的答复。

    我们正在提供 SATA 主机器件和 SSD。
     我们的客户正在使用 SN65LVCP601、我们要将 IBIS-AMI 用于 SN65LVCP601。
    请告诉我  ADS 上的 SN65LVCP601仿真。

    另外、我们将介绍 DS64BR111

    此致
    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够找到该文件。 请使用下面的链接并通过代码下载此文件。

    tidrive.ext.ti.com/.../4e2c5afa-2e71-491b-a01e-6bff58db3510

    密码:

    下一个:7va4zQ

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser  
    感谢您的答复。

    >我找到了该文件。 请使用下面的链接并通过代码下载此文件。

    > tidrive.ext.ti.com/.../4e2c5afa-2e71-491b-a01e-6bff58db3510

    很抱歉、我在度假、无法下载。
    请重新上传。

    此致
    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用新的链接并传递以下代码:

    tidrive.ext.ti.com/.../4e2c5afa-2e71-491b-a01e-6bff58db3510

    R-YKs96K

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser  

    非常感谢。

    我有3个问题。
    请告诉我。

    我已经在随附的 PDF 中对其进行了总结。

    此致、
    Iba Kentaro

    e2e.ti.com/.../Questions-for-using-lvcp601_5F00_ibis_5F00_ami.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 是的、AMI 模型的设置- TX 和 RX -和自动设定引脚是 正确的。

    2)。 您的理解是正确的。 您需要将它们替换为自己的 ASIC TX/RX 和 s4p 传输介质。

    3)。 s4p 文件的端口排序通常在输出的输入3和4上为1&2。 您也可以使用 ADS s 参数检查器来验证这一点。 请注意下图:

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser  
    感谢您的答复。
    解决所有问题,非常感谢。

    此致、
    Iba Kentaro