This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261原理图设计指南

Guru**** 2584345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308635/tusb9261-tusb9261-schematic-design-guide

器件型号:TUSB9261

您好!

在我们正在进行的一个项目中、我们需要 SATA 接口、但我们的系统没有 SATA 端口。 我们正在尝试将 USB3.0集线器的 USB3.0端口转换为 SATA 端口。

为此、我们使用 TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接转换器芯片组。

在设计原理图时  、我们参考了 TUSB9261演示板指南。 关于这种芯片组设计、我有几个问题、如下所示。

1)当我们的系统在 Linux 操作系统上运行时(Ubuntu 18.04)。 TUSB9261驱动程序是否支持该 Linux 操作系统?

2) 2)在演示板原理图中、SATA 硬盘驱动器连接如下所示

根据标准 SATA 连接器引脚排列 A+/A-为发送+/-、B+/B-为接收+/接收-。 但在上面的原理图中、TX 线将进入芯片的 TX 通道、RX 线将进入芯片的 RX 通道。

我认为应该交叉。 RX 应为 TX。

3) 3) A+连接也会进入 SATA_TXM、A-连接会进入 SATA_TXP。 为什么这种连接是反向的?

4)在原理图中、SPI 接口存储器芯片连接到 TUSB9261。 此芯片的用途是什么? 这种存储芯片是强制使用的吗?

5)因为 TUSB9261芯片组只有板载、并且永久连接到主机。 在这种情况下、USB_VBUS (50)引脚是否应永久保持高电平?

如有以上问题、请帮我解答。

正在等待回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    Unknown 说:
    1)我们的系统在 Linux OS 上运行(Ubuntu 18.04)。 TUSB9261驱动程序是否支持此 Linux 操作系统?

    TUSB9261应该能与 Linux 中存在的默认 USB 驱动程序配合使用。 这里这里的这两个线程 应该提供更多上下文。

    2) 2)在演示板原理图中、SATA 硬盘驱动器连接如下所示

    根据标准 SATA 连接器引脚排列 A+/A-为发送+/-、B+/B-为接收+/接收-。 但在上面的原理图中、TX 线将进入芯片的 TX 通道、RX 线将进入芯片的 RX 通道。

    我认为应该交叉。 RX 应为 TX。

    [/报价]

    SATA_TXP/M 是发送转换后的 USB 信号的输出引脚、而 SATA_RXP/M 是可接受来自 SATA RX 通道的信号的输入引脚。 这些引脚应正确连接、如原理图所示。

    Unknown 说:
    3)此外,A+连接还连接到 SATA_TXM,A-连接到 SATA_tXP。 为什么取消此连接?

    这些连接翻转了以简化 EVM 板的布局、并为此调整了固件。 在一些固件版本中、这些引脚不翻转并且方向正常。

    Unknown 说:
    4)在原理图中、SPI 接口存储器芯片连接到了 TUSB9261。 此芯片的用途是什么? 是否必须使用此存储器芯片?

    外部 SPI 用于在复位时将 TUSB9261的固件刷写到器件上。 是的、建议为此使用芯片。 本帖子中两个链接线程中的一个应该会提供更多澄清。

    Unknown 说:
    5)、因为 TUSB9261芯片组仅安装在板上、永久连接到主机。 在这种情况下、USB_VBUS (50)引脚应永久保持高电平?

    USB_VBUS 由电路板上 USB 连接器的 VBUS 供电。 因此、如果主机连接到 TUSB9261所位于的电路板、USB_VBUS 将接收来自 VBUS 的5V 电压。 这不需要一直保持高电平、只需要连接到连接器的 VBUS。

    请记住、我们目前不为 TUSB9261提供软件支持、因此我们提供源代码和固件、以帮助您开始软件开发。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。

    瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    我将浏览该链接并检查所有详细信息。

    因此、根据问题编号的答案、 4我们需要将连接 SPI 的闪存芯片连接到 TUSB9261。

    是否意味着、当我们在板上组装新芯片 TUSB9261时、该芯片中没有固件、我们必须用正确的固件手动刷写相应的 SPI 存储器、然后只有 TUSB9261开始工作?

    请澄清此事。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    是的、我认为 TUSB9261未附带任何典型功能固件、这意味着必须使用正确的固件刷写 SPI 存储器才能正常工作。

    如果有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将考虑这一点并继续。

    非常感谢您的支持。