This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:电压转换器功能

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310222/pca9548a-voltage-translator-function

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

尊敬的 TI 团队:

  从 PCA9548A 数据表中查看、发现它还支持电压转换器功能。

有些项目需要您的帮助。谢谢!

请检查下图、PCA9548A 由3.3V 电源供电、

主 I2C 使用3.3V 上拉、

I2C7 用1.8V 上拉、I2C6用3.3V 上拉、

1、这个设计是否可以?

2.主 I2C 开关到 I2C6/I2C7只需使用一个晶体管、PCA9548A 如何保证主 I2C (3.3V)和 I2C7 (1.8V)之间的正确隔离?

3. I2C0-I2C7上拉电压与 PCA9548A 电源电压之间是否存在任何关系?

此致!

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0V 和大约 VCC−1.2V 之间的电压、PCA9548A 用作模拟开关。 对于高于大约 VCC−1.2V 的电压、该开关始终处于开路状态、输出电压由上拉电阻器确定。

    因此、您无法将3.3V VCC 与1.8V 器件配合使用。 改为将 VCC 连接至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lisa!

    1.对于您的应用、如果您需要在总线上驱动1.8V 的信号。 您还将需要使用1.8V (Vcc = 1.8V)为器件供电。 这是 PCA9548A 所不具备的。 我    推荐 TCA9548A: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf

     它是 PCA 设备的直接替代产品,也能够通过1.8V 电源供电。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的评论。

    Br

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的参与。

    Br

    丽莎