您好、TI 专家。
在标题说明中、我们已知道 DP83TC812R 基于不同的"硬件引导引脚"设置支持"RGMII TX/Rx 内部"延迟。
问题1: 我们是否还可以 通过在没有自举引脚的情况下进行寄存器设置来更改"RGMII TX/Rx 内部"? (是/否)
如果答案是"是",然后是"如何做到"?
问题2: 寄存器 A2D_REG_48 (地址= 0x430h)是否为 "RGMII TX/Rx internal"进行额外的设置? (是/否)
我必须确保"RGMII TX/Rx"正常工作、然后"A2D_REG_48"有效、正确吗?(y/n)
CLK 移位90度、默认值应为111b。
问题3 :需要示例代码来访问 A2D_REG_48。
已在此处下载代码、并尝试基于这两个链接来修改一些错误。
我们发现这些驱动程序不支持 A2D_REG_48设置、您能给我们举个例子吗?
非常感谢
吉布斯