This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:ISO 11898-2:2023

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308648/tcan1462-q1-iso-11898-2-2023

器件型号:TCAN1462-Q1

尊敬的 Danny:

客户希望在2024年6月之前在其电路板上设计该器件的 ISO 11898-2:2023版本、因此请查看预期的时间表并告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    ISO 11898-2标准的2023版本仍在审查中、尚未发布。 根据我所知、对新文档的投票将在2024年1月底之前完成(因此标准名称也可能会更新到2024年)。 TCAN1462的当前版本设计为符合自2021年以来提供的 CiA 601-4 CAN SIC 规范。 由于此器件是在发布更新的 ISO 文档之前设计的、因此它不能满足2023/2024版本中列出的所有要求。  

    我们目前正在研发 CAN SIC 产品系列的更新版本、该版本将满足最新 ISO 文档的所有要求、其中包含 SIC 特性、我们希望能够在6月的截止日期之前提供新 TCAN1462的等效版本 年份。 如需获取样片和量产时间安排方面的最新信息、请与我们的营销团队保持联系。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 还有一个问题、您能否告诉我您营销团队的联系人?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    我已经直接向您发送了电子邮件、并加入了我们产品营销团队的一员。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您在产品营销团队的支持和支持。

    此致、