This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:-

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304359/tmds181--

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TMDS171

您好!

我们在设计中使用了 TMDS181RGTZ、并注意到、当我将源插入 HDMI 端口时、系统会检测到器件。 但是、如果我先关闭电源、然后再打开、则无法检测到电源。 也就是说、我们每次启动设备时都需要拔下 HDMI 电缆并将其插入。

以上情况仅在源操作系统为 Windows 11时出现、在源操作系统为 Windows 10时正常运行。

请指导我们在不使用手册的情况下检测器件 plugginge2e.ti.com/.../3326.EXT_5F00_HDMI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电源关闭时、您是否看到 EX_HDMI_HOTE_DETECT 信号变为低电平?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我关闭电源、信号会保持高电平、3.3V。 但是、如果包含转接驱动器的 PCB 断电、EX_HDMI_HOT_DETECT 变为低电平、并在其开启时变为高电平。 EX_HOTPLUG_DETECT 在两种情况下都保持高电平。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源关闭时、我会假设 EX_RX_5V_POW 也会变为低电平。 如果是这种情况、您能否确保定标器驱动  EX_HOTPLUG_DETECT 为低电平?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉上一答复中的错误信息,如果供电方关闭,热插拔工作正常。 但是、如果源端开启且转接驱动器断电和开启、则无法检测到该信号。

    当源开启且转接驱动器断电时、EX_HOTPLUG_DETECT 保持高电平。

    当源开启且转接驱动器上电时、EX_HOTPLUG_DETECT 在几 ms 内变为低电平、然后被拉至高电平(不工作)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于  EX_HOTPLUG_DETECT、我假设它由直接连接到 TMDS181和 HDMI 连接器的接收器驱动? 在这种情况下、灌电流是否能够驱动 EX_HOTPUS_DETECT 5V?

    您是否能够从 EX_HDMI_HOT_DETECT 上断开 TMDS181 HPD_SRC? HDP_SRC 的绝对最大额定值为4V、用5V 电压驱动 TMDS181将损坏。

    在 TMDS181 HPD_SRC 与 EX_HDMI_HOTE_DETECT 断开连接的情况下、如果您移除以下1k 电阻器、是否仍然看到问题?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在完成上述更改后、也可以观察到相同的问题。如果我没有错、则使用来自电源侧的5V 电压驱动 HPD。

    EX_HOTPLUG_DETECT 连接到 ADV7611。

    因此、根据我的假设、一旦源设备连接到 HDMI 连接器、EX_RX_5V_POW 信号就会获得5V 电压、并且该5V 电压会通过1k 电阻器、并且从分压器传出大约4.8V 的电压会进入 EX_HOTPLUG_DETECT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否移除1k 并让 ADV7611驱动 HPD? 实现将与此类似。

    您也可以保持1k、但不能让 ADV7611来驱动它。 对于 TMDS181、HDP_SRC 需要悬空、而 HPD_SNK 需要上拉。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果移除1k、则在 EX_HOTPUS_DETECT 上不会记录电压、在 HPD SRC 上会记录3.3V 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181 HPD_SRC 由 TMDS181 HPD_SNK 驱动。 HPD_SRC 基本上从5V HPD_SNK 电平转换为3.3V。 但是、如果  EX_HOTPLUG_DETECT (连接到 HPD_SNK)没有电压、那么我不知道 HPR_SRC 怎么会是3.3V。  

    我假设当 EX_HOTPLUG_DETECT 处没有电压时、不会检测到该设备?

    ADV7611具有 HPA_A/INT2引脚、是否连接到 EX_HOTPLUG_DETECT ?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当 EX_HOTPLUG_DETECT 上没有电压并且 ADV7611连接到 EX_HOTPLUG_DETECT 时、不会检测到该器件。

    即使没有源连接到 HDMI、正如您告诉我可以在 EX_HDMI_HOT_DETECT 处观察到3.1V 电压、该电压可能由 HDP_SRC 驱动。

    ADV7611 HPA_A 是否会始终置位3.3V?  

    谢谢你。

    此致、

    Jeevan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看该主题、很快会回复您。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    为了更好地理解、我还附加了 ADV7611原理图。

    e2e.ti.com/.../ADV_5F00_TMDS181.pdf

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan,

    谢谢!  

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan,

    您是否 尝试移除1k 电阻器(R267)并让 ADV7611驱动 HPD?  

    我不确定、因为它仍在您分享的原理图中。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    即使移除1k 电阻后、结果保持不变。 在任何情况下、我都无法观察到由 ADV7611驱动 HPD。 移除1k 电阻器(R267)和 FB48后、在 EX_HDMI_HOT_DETECT (HPD SRC)中仅观察到3.1V、而在 EX_HOTPUST_DETECT 中观察到、从而清楚地表明 ADV7611未在驱动 HPD。

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    HPD_SNK 引脚上必须有电压才能使 HPD_SRC 产生电压。 TMDS171器件只需传递 HPD 信号。

    原理图中使用 1k 电阻器(R267)并 移除 FB48来驱动信号的唯一位置是 ADV7611。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    如果没有源器件连接到 J28、是否仍应在 HPD_SNK 上观察到3.3V 的电压?

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeevan、

    如果没有器件连接到 J28连接器、则源端不应观察到来自 ADV7611的 HPD_SNK

    如果您遇到这种问题、请咨询 ADV7611制造商。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    如果未观察到 HPD、那么为什么说 HPD 由 ADV7611驱动?

    根据我的理解、HPD 是从受电方发送到供电方的检测信号、由受电方(在本例中为 ADV7611)驱动。 如果不经常观察到3.3V 电压、那么在连接电源后如何立即检测电源?

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    只有检测到来自电源的5V 电源线时、HPD 才会生效。 因此、如果没有器件连接到 J28连接器、则源端不应观察到来自  ADV7611的 HPD_SNK

    如果您遇到这种问题、请咨询 ADV7611制造商。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    当没有器件连接到 J28连接器时、HPD_SNK 上不会观察到电压、本例中提到了这一点。

    您能否确认以下观察结果是否符合预期?

    1. 在没有任何器件连接到 J28的情况下:

      • HPD_SRC 测量3.1V
      • HPD_SNK 显示没有电压
    2. 当源设备连接到 J28时:

      • HPD_SRC 测量3.2V
      • HPD_SNK 测量4.8V

    请告诉我这是否符合预期的行为。

    谢谢

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我正在研究这件事、并将与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    您可以 检查 HPD 引脚与任何电源平面或引脚之间是否有良好的隔离。

    您看到的内容并非预期行为、因为预期行为如下:

    1. 在没有任何器件连接到 J28的情况下:

      • HPD_SRC 测量0V
      • HPD_SNK 显示没有电压
    2. 当源设备连接到 J28时:

      • HPD_SRC 测量3.3V 或5V (如果您使用图35所示的 HPD 5V 实现)。 灌电流端应用中的 TMDS181 (包括5V HPD 实现)
      • HPD_SNK 测量3.3V

    以下是您可以遵循的更深入的表:

    我将关闭此票证、因为该问题似乎是系统的、与我们的器件无关。

    谢谢。

    扎赫