This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:2通道 MIPI DSI 至双通道 LVDS 的转换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310223/sn65dsi84-2-channel-mipi-dsi-to-dual-channel-lvds-conversion

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

大家好。  

我希望将 NXP RT1170 (2通道 MIPI DSI 输出)连接到具有双通道(奇/偶) LVDS 输入端口的高清显示屏。


您能否确认 SN65DSI84可以处理此转换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Laurence、最好使用 SN65DSI85来实现具有双通道输入的奇/偶 LVDS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维什! 显示需要奇数/偶数双通道、因此感谢您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、如果您需要更多支持、请告诉我!