This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS176:SN65ALS176DR 的生命周期和拉时间

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ALS176, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310288/sn65als176-lifecyle-and-laed-time-for-sn65als176dr

器件型号:SN65ALS176
主题中讨论的其他器件: THVD1550

大家好、

 

 

希望您支持下面的组件调查。  Rockwell 对组件弹性和风险评估非常重要。

 

供应商

供应商器件型号

模块交货周期

零件生命周期阶段的供应商预测

( 简介/成长/成熟/衰退/逐步淘汰/淘汰)

供应商对使用寿命结束年份的估计 (以年为单位)

客户群广度

例如,宽(>50个客户)

供应商器件型号的建议设计用途

是/否

备注

备选建议或其他意见

TI

SN65ALS176DR

 

 

 

 

 

 

 

请求您的支持以填写调查。

 

注意

  1  、请提供供应商对从数年到寿命结束的估计数、以年为单位。 诸如"无 EOL 计划"之类的回复将毫无用处。

这是因为存在访问组件风险的内部流程、因此我们需要一年的 EOL 才能计算风险指数。

 

  1. RA 产品寿命一般可维持超过 10年 ,则预计组件可以使用相同或更长的时间。  

 

谢谢。此致、

Saranya M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saranya、

    该器件于1987年发布、于2023年1月进行了重新设计- 已有超过35年的历史、我们刚刚在新的制造工厂中对其进行了重新设计、以便未来能够继续为该器件提供支持。 RS -485在过去的40余年里没有发生太大的变化、该器件的销售量非常好、足以保证重新设计。 我们没有预计的 EOL 日期、因为很快就不会停用。  

    所有其他问题都与采购有关、您需要在购买时查找该信息、因为这些联系点会为您提供其他此类信息、例如 TI.com 商店、您的现场销售代表(如果有的话)、 或与您合作的第三方经销商联系。


    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65ALS176是一款旧的双极性器件;THVD1550是一款现代化 CMOS 器件、此器件以稍低的价格提供更好的特性(更宽的电压范围、更好的保护、更低的功耗)。 因此、有些用户从 ALS 切换到 THVD、但没有用户返回。 虽然 ALS 不会立即停产、但 THVD 将拥有更高的需求。 因此、如果您关心元件的寿命、则应改用 THVD。

    (重新设计的 SN65ALS176也是 CMOS 器件、但如果您不想更改器件型号、则仍然没有理由选择它而不是 THVD。)