This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:如何设置分辨率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310024/sn65dsi84-how-to-set-the-resolution

器件型号:SN65DSI84

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其新应用中考虑使用 SN65DSI84。

他们询问如何设置分辨率。

1.我刚刚看到数据表第35页上的说明、但是我需要更详细的信息。

是由 GPIO 端口控制吗? 或固件? 在哪里可以查看详细信息?

2. ADDR 引脚是否通过外部 MCU 刚刚设置为输入高电平或低电平?

3. SN65DSI84是否支持以下所有分辨率?

800 * 480

1280 * 800

1366 * 768

1920 * 1080

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    现在就让我们看看这个。 我将在今天结束之前得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    1) SN65DSI84根本无法控制输出的分辨率。 输出分辨率将由显示面板本身决定。 显示面板将在数据表中包含一些值、这些值将决定驱动显示面板所需的 LVDS 输出频率。 必须在 SN65DSI84中正确设置这些特定于显示屏的参数。 如需更多信息、请查看数据表的第7部分。

    2) ADDR 用于控制 SN65DSI84的 I2C 地址。 如下表所示:

    3)建议的最大分辨率1920 x 1200,每秒60帧,每像素高达24位,所以所有其他较低的分辨率应该可以正常工作。