This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要光学通信芯片

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, SN6505B, ISOW7741, ISO6741, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308522/optical-comms-chip-needed

主题中讨论的其他器件:ISOW7741ISO6741、ISO7741、 SN6507、SN6505B

我有一个系统、在需要非常低噪声的 PCB 上有许多可以更改菊花的传感器、我希望避免通过光学通信来辐射/耦合噪声的导线。 我现在的设置使用线路、但噪声太大。 我有10根包含电源和信号的导线、我希望将尽可能多的数据串行化并以光学方式发送。  

总共10个信号

1) 1)电源:

      +12V、-12V、GND

2) 2)信号:

      7个不同信号(其中2个是时钟、均围绕16 MHz)、总数据速率低于1MB

Question:

1) 1)假设我需要使用电线供电?

2) 2)我是否需要时钟的专用光连接、或者时钟是否可以包含在与其他信号相同的光纤电缆中?

3)是否有单个芯片可以对我的7个信号进行串行化并全部以光学方式发送信号、还是需要找到一个进行串行化的芯片和一个通过光学方式发送信号的芯片?

4)光学 Rx 和光学 Tx 芯片通常是不同的专用于或 Tx 的芯片、还是它们通常是同一个可以同时实现 Rx 和 Tx 的芯片?

5)对芯片或从哪里开始有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在电源也进行电隔离时、光传输才有意义。 (这样、使用 ISOW7741等数字隔离器会更容易。)

    但是、如果实际上不需要处理接地漂移、则差速器可能就足够了。 (这要求每个信号两根导线。) 高速短连接通常使用 LVDS。 每个方向上有多少个信号?

    虽然有串行器/解串器芯片、但它们专用于单向视频应用、时钟范围有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    在我们开发环境光传感器时、光学传感团队并不适合解决这些问题。

    将线程移至 Interface 组,因为他们可能会有所帮助

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jalen

    尊敬的 Pete:

    感谢您的联系。
    如 Clemens 所述、请务必检查您的应用是否需要隔离。 如果需要隔离、则可以使用各种隔离器件隔离电源和信号、但这不会减少任何布线、而只是隔离信号以提供高压保护或更大限度地降低噪声。

    对于信号、可以考虑使用 ISO6741或 ISO7741等数字隔离器。
    对于电源隔离、您可以考虑使用 SN6505B 或 SN6507等变压器驱动器。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔